请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC7524 主题中讨论的其他器件:LM224
您好!
我正在进行监控。 当我为数字输入 DB0至 DB7提供时、输出为255、但最大为3.7V。 当我提供全数字输入时、我仅接收3.7V 电压。 我需要0V 至5V 的输出、但我仅接收0V 至3.7V 的输出。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.