Other Parts Discussed in Thread: ADS8694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8694 我有一些输入信号、我希望以介于100kHz 和200kHz 之间的采样频率收集该信号、并使用18位。 使用 ADS8694收集此信号后、我想将数据发送到 STM32WB MCU、以便我可以存储和操作它。 此外、我的信号将是双极的。
我对此非常不熟悉、因此我想知道如何在 ADC 中设置采样频率以及如何将数据发送到 MCU。 我不知道是否有任何教程或指南可用于正确发送数据。
我想收集大约10秒或更多的数据、将其发送到 MCU、然后将其存储在 MCU 中。
除了将数据发送到 STM32WB MCU、我还想知道如何将数据发送到 Arduino。
感谢你能抽出时间