This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:ADS8694IDBT:您好、我将此器件焊接到 PCB 上、并希望将一些数据发送到 STM32WB 微控制器

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021437/ads8694-ads8694idbt-hi-i-soldered-this-part-to-my-pcb-and-i-want-to-send-some-data-to-an-stm32wb-microcontroller

器件型号:ADS8694

我有一些输入信号、我希望以介于100kHz 和200kHz 之间的采样频率收集该信号、并使用18位。 使用 ADS8694收集此信号后、我想将数据发送到 STM32WB MCU、以便我可以存储和操作它。 此外、我的信号将是双极的。

我对此非常不熟悉、因此我想知道如何在 ADC 中设置采样频率以及如何将数据发送到 MCU。 我不知道是否有任何教程或指南可用于正确发送数据。

我想收集大约10秒或更多的数据、将其发送到 MCU、然后将其存储在 MCU 中。

除了将数据发送到 STM32WB MCU、我还想知道如何将数据发送到 Arduino。

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil F、

    采样率直接由/CS 信号控制、该信号实际上作为用于激活转换的 CONVST 起始信号实现。 请参见以下时序中的"ts"。

    要从 ADC 中检索数据、您必须遵循以下时序、并确保您的处理器能够满足时序要求。

    最好的材料是 数据表。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔