This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1196:在设计3导联 ECG 器件时需要帮助

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1196, ADS1293, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020840/ads1196-need-help-in-designing-3-lead-ecg-device

器件型号:ADS1196
主题中讨论的其他器件: ADS1293ADS1292

我们计划使用 ADS1196设计3导联 ECG 测量、

我不熟悉此 ECG 设计、因此我不确定如何连接设计中的3导联、

我使用了3个通道来连接正极引线、我想知道如何连接负极引线、我需要连接一个共极引线。

是否有3引线参考设计可供我参考、或建议如何连接此设计中的3引线   

我将附上原理图供您参考。 请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您发帖。

    根据随附的原理图、您计划使用哪种3导联 ECG 系统尚不清楚。 因此、我已经使用 ADS1293附加了一个3导联/电极 ECG 应用图供您参考。 下图说明了如何将电极连接到输入通道。 您还可以参阅 ADS1293 数据表的图84和图88、以获取5/8/12导联 ECG 应用系统图。

    有关使用 ADS1292实现3引线 ECG 的信息、请参阅 TI 参考设计 TIDA-01614。  

    TIDA-01614:多参数患者生命体征监护仪前端参考设计

    谢谢

    -TC