This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:输入电压下的基准电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019574/ads5482-reference-voltage-at-input-voltage

器件型号:ADS5482

您好 TI 团队  

我们在设计中使用 ADS5482 ADC。 我们的信号带宽为500kHz 至20Mhz。 ADC 时钟频率为105Mhz (LVDS)、我们以105MSPS 运行 ADC。  我们使用内部基准电压。

但是当我从万用表探测输入引脚时,其输入基准引脚电压不是恒定的,并且在0v 到3.1v 之间波动。 为了使 ADC 的输出稳定,其输入电压上的基准电压应该是稳定的3.1V。 为什么会发生这种情况?

ADC 前端输入引脚电路的 PFB 图像  

PFB ADC 原理图图像

PFB 去耦电容器图像

请建议一些评论要点以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    正确的是、VCM 应为稳定的3.1V。 这种波动是遵循模式还是 随机的? 您能否提供此行为的示波器捕捉?

    您能否 通过测量 PWDNF 和 PWDNS 引脚上的电压来验证 ADC 是否不需要外部基准? VCM (引脚16)和 VREF (引脚4)处的测量电压是多少?

    此外、请注意、PDWNF 引脚未通过下拉电阻接地、这可能会将您的默认工作模式从"深度睡眠"更改为"ADC 开启-外部基准"。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase W、

    波动模式是随机的、某种时间电压稳定在3.1V、而某种时间电压下降到0V、某种时间在0V 至3.1V 之间波动。 我已经通过万用表测量了该电压。

    我测量了 PWDNF 处的电压、PWDNS 都有零伏。

    VCM (引脚16)电压约为3.1V, VREF (引脚4)电压约为1.2V。

    PDWNF 引脚未接地,因为电阻 R304是 DNI (请勿插入)。

    在输入引脚上基准电压不稳定的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    您能否检查引脚16上的 VCM 在输入电压波动时是否也下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还会尝试 隔离 ADC (移除 R351、R354)并检查行为是否保持不变。 此外、您还可以增大 C681的值、看看这是否有助于稳定共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Chase、当基准电压输入引脚为零时、我检查了 VCM 和 Vref 引脚电压、这两个引脚分别显示为3.1V 和1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balvan、您能否 在不应用信号的情况下提供捕获的数据? 任何格式都可以。 我发送了一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balvan、

    您能否尝试在不良器件上使用外部基准来查看这是否有帮助? 另一个建议是在电路板上回流焊 ADC;确保电源焊盘接触良好。

    您是否也可以向我们发送您设计的电源部分? (通过图片/电子邮件 pdf 上传至我)

    此外、如果您想向我们发送其中一个不良器件、我们可以将其交换到我们的实验 EVM 上进行测试。

    请尝试这些建议、并告知我们是否有任何改进。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase W、我已经移除了 R351和 R354电阻器、那么您为什么需要低通滤波器电路。 正如我说过的、IC 的行为是随机的、因此我将再共享一个文件、以便您更好地理解。

    另一件事是、当我说结果得到改善时、这并不意味着问题得到解决。 由于 ADS5482 IC 的随机性、我仍然面临着这个问题、我们无法满足客户的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balvan、

    我现在了解这种情况。  我相信我的目的是有误解,并对此表示歉意。

    我将与您脱机联系、为您私下解决此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase  

    感谢您的快速响应。