您好 TI 团队
我们在设计中使用 ADS5482 ADC。 我们的信号带宽为500kHz 至20Mhz。 ADC 时钟频率为105Mhz (LVDS)、我们以105MSPS 运行 ADC。 我们使用内部基准电压。
但是当我从万用表探测输入引脚时,其输入基准引脚电压不是恒定的,并且在0v 到3.1v 之间波动。 为了使 ADC 的输出稳定,其输入电压上的基准电压应该是稳定的3.1V。 为什么会发生这种情况?
ADC 前端输入引脚电路的 PFB 图像
PFB ADC 原理图图像
PFB 去耦电容器图像
请建议一些评论要点以解决此问题。