大家好!我是一名初学者
您能告诉我如何使 dac80508evm 的软件接口显示为"硬件连接"? 硬件是如何连接的? 我使用的是相同的器件 dac80508evm 和 usb2any、但软件接口始终显示演示模式。
期待收到您的回复!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!我是一名初学者
您能告诉我如何使 dac80508evm 的软件接口显示为"硬件连接"? 硬件是如何连接的? 我使用的是相同的器件 dac80508evm 和 usb2any、但软件接口始终显示演示模式。
期待收到您的回复!谢谢!
尊敬的 Yue:
我已将您的回复拆分为不同的主题、以便每个问题都能得到单独关注。 按照用户指南中给出的 EVM 设置说明以及 Akhilesh 在前一个主题中给出的回复中总结的说明进行操作后:
"您需要在 TP6 (2.7至5.5V)上连接外部 VDD
此外、通过安装跳线 JP1、确保通过 USB2ANY 提供 VIO。 或者、您也可以在 TP8 (1.7V 至5.5V)上连接外部 VIO。
进行此更改后、请按照 EVM 用户指南中的步骤进行操作。
在此 GUI 版本中,您无法控制 SCLK 和 CS。 您可以在低级配置页面中执行寄存器读取/写入操作、并使用 DAC80508页面进行快速设置。
此致、
AK"
尝试取消选中 GUI 右上角的演示模式复选框:

如果无法正常工作、请向我们发送有关如何连接 EVM 的更详细说明、并发送与上述内容类似的 GUI 窗口屏幕截图。
最棒的
Katlynne Jones
您好! 这是我第二次购买 dac80508evm。 但我仍然看不到 GUI 上硬件连接成功的迹象、这让我非常痛苦。
具体步骤如下:
在 TP6 (2.7至5.5V)上连接外部 VDD (5V 直流信号)
计算机通过 USB 2Any 连接、并与 DAC 板连接以提供所需的3.3V 信号。
3.对于软件,请打开 USB 2Any 3.3V 和5V,为接口选择 SPI,然后对其进行配置(我不知道是否需要)。 如果您有任何疑问、请指出)
4.打开 dac80508evm GUI 以取消右上角的演示模式,并显示错误。
5.断开硬件连接,关闭两个软件,重试,但仍然无法连接。 我无法通过 TP1-SCLK 接口看到任何波形。
我的问题是什么? 我很困惑。 为什么无法连接? 寻求帮助
这些数字如下:





期待收到您的回复!
谢谢!
您好!
不需要使用 USB2ANY Explorer 工具。 您能否关闭 Explorer 和 EVM GUI、然后断开 USB2ANY。 重新连接 USB2ANY、将外部 VDD 连接到 DAC80508EVM、然后仅打开 DAC80508EVM GUI。
完成这些步骤后、请告诉我您的结果、我们可以在必要时继续调试您的问题。 如果上述步骤不起作用、您可以尝试卸载 DAC80508EVM GUI 并重新安装。 确保在安装时断开 USB2ANY。
最棒的
Katlynne Jones
很棒! 按照您的步骤尝试、最后显示硬件已成功连接、以及我想要的输出电压。 谢谢你。
但仍有一些谜题:
1.当 VDD = 5V、VIO = 3.3V、使用内部基准、VREF = 2.5V、设置 div = 1、增益= 2、code = 40时、我可以输出所需的电压值3.5mv。 但当 VDD 低于3.3V 时、输出会发生变化。 它是否与电池裕度有关? 如果 VDD = VIO = 3.3V、如何设置 div 和 gain?
2.在 GUI 软件中、我知道我无法控制 SCLK 和 CS、因此我无法在 TP1和 TP2测试点看到相应的波形、对吧? 我没有在示波器上看到它。
3.此 GUI 软件不需要使用任何 Explorer 和相关配置,只需将硬件连接在一起,这意味着它可以提供 VIO 电压并完成 SPI 相关配置? 我可以通过 usb2任何软件读取器件 ID 吗?
我期待收到你的答复
衷心祝愿您一切!
您好!

器件 ID 位于寄存器地址0x01的 DEVICE_ID 寄存器中。 需要首先启用 SDO、将0x0000写入寄存器地址0x3处的配置寄存器。 如果这不起作用、请尝试写入0x0400以启用 FSDO 位。 最棒的
Katlynne Jones