This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:DAC80508:评估模块软件说明+写入寄存器?

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015196/re-dac80508-evaluation-module-software-instructions-writing-to-registers

主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC80508EVMDAC80508

大家好!我是一名初学者

您能告诉我如何使 dac80508evm 的软件接口显示为"硬件连接"? 硬件是如何连接的? 我使用的是相同的器件 dac80508evm 和 usb2any、但软件接口始终显示演示模式。

期待收到您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我已将您的回复拆分为不同的主题、以便每个问题都能得到单独关注。 按照用户指南中给出的 EVM 设置说明以及 Akhilesh 在前一个主题中给出的回复中总结的说明进行操作后:

    "您需要在 TP6 (2.7至5.5V)上连接外部 VDD

    此外、通过安装跳线 JP1、确保通过 USB2ANY 提供 VIO。 或者、您也可以在 TP8 (1.7V 至5.5V)上连接外部 VIO。

    进行此更改后、请按照 EVM 用户指南中的步骤进行操作。

    在此 GUI 版本中,您无法控制 SCLK 和 CS。 您可以在低级配置页面中执行寄存器读取/写入操作、并使用 DAC80508页面进行快速设置。

    此致、

    AK"

    尝试取消选中 GUI 右上角的演示模式复选框:

    如果无法正常工作、请向我们发送有关如何连接 EVM 的更详细说明、并发送与上述内容类似的 GUI 窗口屏幕截图。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 这是我第二次购买 dac80508evm。 但我仍然看不到 GUI 上硬件连接成功的迹象、这让我非常痛苦。

    具体步骤如下:

    在 TP6 (2.7至5.5V)上连接外部 VDD (5V 直流信号)

    计算机通过 USB 2Any 连接、并与 DAC 板连接以提供所需的3.3V 信号。

    3.对于软件,请打开 USB 2Any 3.3V 和5V,为接口选择 SPI,然后对其进行配置(我不知道是否需要)。 如果您有任何疑问、请指出)

    4.打开 dac80508evm GUI 以取消右上角的演示模式,并显示错误。

    5.断开硬件连接,关闭两个软件,重试,但仍然无法连接。 我无法通过 TP1-SCLK 接口看到任何波形。

    我的问题是什么? 我很困惑。 为什么无法连接? 寻求帮助

    这些数字如下:

    期待收到您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要使用 USB2ANY Explorer 工具。 您能否关闭 Explorer 和 EVM GUI、然后断开 USB2ANY。 重新连接 USB2ANY、将外部 VDD 连接到 DAC80508EVM、然后仅打开 DAC80508EVM GUI。  

    完成这些步骤后、请告诉我您的结果、我们可以在必要时继续调试您的问题。 如果上述步骤不起作用、您可以尝试卸载 DAC80508EVM GUI 并重新安装。 确保在安装时断开 USB2ANY。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 按照您的步骤尝试、最后显示硬件已成功连接、以及我想要的输出电压。 谢谢你。

    但仍有一些谜题:

    1.当 VDD = 5V、VIO = 3.3V、使用内部基准、VREF = 2.5V、设置 div = 1、增益= 2、code = 40时、我可以输出所需的电压值3.5mv。 但当 VDD 低于3.3V 时、输出会发生变化。 它是否与电池裕度有关? 如果 VDD = VIO = 3.3V、如何设置 div 和 gain?

    2.在 GUI 软件中、我知道我无法控制 SCLK 和 CS、因此我无法在 TP1和 TP2测试点看到相应的波形、对吧? 我没有在示波器上看到它。

    3.此 GUI 软件不需要使用任何 Explorer 和相关配置,只需将硬件连接在一起,这意味着它可以提供 VIO 电压并完成 SPI 相关配置? 我可以通过 usb2任何软件读取器件 ID 吗?

    我期待收到你的答复

    衷心祝愿您一切!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您能否尝试使用5V VDD 和3.3V VDD 编写0x8000 (MID 代码)的 DAC 代码、并让我知道这两个输出。 设置 REFDIV-EN = 1和 BUFFX-GAIN = 1 (增益为2)应适用于 VDD 5和 VDD 3.3V。  您是否在 EVM 上连接了跳线 JP3?
    2. 正确、GUI 控制 SPI 命令。  当使用 GUI 启动写入或读取操作时、您应该能够使用示波器捕获 TP1和 TP2上的 SPI 帧。 应设置示波器、以便在 CS 的下降沿触发、然后使用寄存器映射页面左上角的写入和读取寄存器按钮进行写入或读取。  
    3. GUI 会检测 USB2ANY 并为 SPI、VIO 和 GPIO 进行必要的配置。 使用 DAC80508EVM GUI、从低级配置选项卡上的寄存器映射中读取器件 ID。  器件 ID 位于寄存器地址0x01的 DEVICE_ID 寄存器中。 需要首先启用 SDO、将0x0000写入寄存器地址0x3处的配置寄存器。 如果这不起作用、请尝试写入0x0400以启用 FSDO 位。  

    最棒的

    Katlynne Jones