This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:RUG 封装的建议布局和最小焊接槽宽度

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020358/ads1115-recommended-layout-of-rug-package-and-minimum-solder-dam-width

器件型号:ADS1115

您好!

我已经按照建议的10引脚 RUG 封装 PCB 布局布线。

但是、建议的布局不允许最小焊接焊坝宽度为0.100mm。

如果未 在 PCB 上放置焊坝、则汇编器会发出潜在短路警告。

增加焊锡坝宽度的最佳方法是什么?

在扩建仅为0.05毫米的情况下、进一步减少开口可能会导致登记问题。

垂直焊盘的宽度略有减小是否会导致焊料可焊性问题?

考虑到布局限制、最佳选择是什么?

James

P.S. ADS1115数据表中缺少 RUG 封装的建议布局。
我必须通过这些论坛找到所附文件。

 e2e.ti.com/.../RUG-package-information.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您的封装上的焊盘看起来相当大。 是否可以为我们提供不同焊盘的尺寸? 此外、您在建议的布局中遵循了哪些尺寸?

    此致、

    Aaron Estrada