This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:DVDD 电源

Guru**** 2911430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019801/ads1271-dvdd-supply

器件型号:ADS1271

大家好、

数据表中 有2个地方建议将1.8V 电源用于 DVDD、客户需要知道1.8V 与3.3V 之间的差异是什么?  它会影响采样精度吗? 或 功耗 差异或其他方面?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    数据表建议使用1.8V 的主要原因是为了减少耦合到模拟输入的数字噪声。  耦合的数量将取决于电路板布局和旁路电源电容器的质量、以及数字 IO 线路的上升/下降时间。    您可以通过串联电阻在10欧姆至50欧姆范围内降低 IO 信号的边沿速率来帮助降低数字噪声。   

    数字噪声将在 FFT 频谱中显示为"杂散"、并且将非常低。  这主要 会导致 SNR 小幅降低1dB、从而实现良好的电路板布局。   请参阅数据表中的图32。

    如果客户不需要完整的数据表性能、则使用 DVDD=3.3V 运行是一个很好的选择、无需额外的电平转换器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用