This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298R EVM 评估软件卡在读取寄存器中、无法与 MMB0板通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019672/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-pdk-ads1298r-evm-evaluation-software-stuck-in-reading-registers-and-not-communicating-with-mmb0-board

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RADS1294

你好。

我们有 ADS1298R 开发套件、但我在使其正常工作方面遇到了一些问题。 我下载并安装了 ADS1298R EVM 评估软件。

我们先前对其进行了测试、它运行正常、但两周后测试时发现它卡在"读取寄存器"中。 我们无法确定这种情况下的问题是什么。 我们已按照用户指南中所述设置所有跳线,并且在这种完全相同的配置下,它们也正常工作。 我们 假设 MMB0板不是问题,而是问题必须在 ADS1298R ECGFE 板上的某个位置。

我还添加了一个屏幕截图、以说明它到底在哪里卡住。 进度条大约每20秒增加5%、但即使达到100%、也不会发生任何情况、有时会错误地显示 ADS1294

希望您能帮我解决这个问题。 我们还检查了电压、它们正常。 此外、AFE 上的 LED 也像之前一样正常闪烁

请帮助我们调试此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    如参考帖子中所述、当 MMB0无法与 EVM 上的 AD1298R 器件通信时、通常会出现此问题。 因此、我建议通过探测以下信号进行检查、以确保器件仍然正常工作。 请尽快将这些信号探测到器件引脚。 无需运行 EVM GUI、因为一旦您为 MMB0电路板供电、器件将以其默认状态运行。 我希望我们可以从这些调试中获得一些线索。

    电源
    AVDD、AVSS、DVDD
    VREFP
    VCAP1、VAP2、VCAP3、VCAP4

    数字信号
    DRDYB:您应该会看到默认数据速率脉冲为250SPS。
    CLK:器件的2.048MHz 时钟信号。
    CLKSEL、PWDNB、RESETB

    谢谢

    -TC