主题中讨论的其他器件:ADS1298R、 ADS1294
你好。
我们有 ADS1298R 开发套件、但我在使其正常工作方面遇到了一些问题。 我下载并安装了 ADS1298R EVM 评估软件。
我们先前对其进行了测试、它运行正常、但两周后测试时发现它卡在"读取寄存器"中。 我们无法确定这种情况下的问题是什么。 我们已按照用户指南中所述设置所有跳线,并且在这种完全相同的配置下,它们也正常工作。 我们 假设 MMB0板不是问题,而是问题必须在 ADS1298R ECGFE 板上的某个位置。
我还添加了一个屏幕截图、以说明它到底在哪里卡住。 进度条大约每20秒增加5%、但即使达到100%、也不会发生任何情况、有时会错误地显示 ADS1294
希望您能帮我解决这个问题。 我们还检查了电压、它们正常。 此外、AFE 上的 LED 也像之前一样正常闪烁
请帮助我们调试此问题。
谢谢