This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:SYSREF - NCO 模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016944/dac38j84-sysref---nco-mode

器件型号:DAC38J84

我 以  以下方式在 NCO 模式下使用 DAC38J84:

1.通过 SPI 设置新频率(寄存器0x14 - 0x16)

2. 使用一个 sysref 脉冲 更新 NCO (0x1E = 2222、0x1F = 2220)

DAC_CLOCK = 1920MHz

SYSREF 宽度= 500ps

DAC 配置

e2e.ti.com/.../6431.dac38j84.txt

SYSREF 脉冲:

对于每个 sysref 触发器 、会获得不同的结果。

例如、当我将 DAC 输出设置为 495MHz 时、得到以下结果:

良好 输出-低杂散:

 

 不良输出- 高杂散(有时甚至高于我所需的信号):

当我使用 sysref 的 SIF 同步触发器 instand 时,一切都可以正常工作。

请告知我的配置有什么问题?

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    很抱歉、对于延迟响应、我将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保寄存器0x1F 设置为0x220。  发送单个脉冲时、还应启用 AB 和 CD 混频器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过扩展脉冲宽度?