我正在寻找多通道模数转换器(ADC)。
近似规格如下所示。
-每组32个模拟输入:要配置32CH X 1ea 或16ch x 2ea 或8Ch X 4EA (需要检查哪种配置更适合 MC)
-模拟输入范围高达5V 或3.3V
-数字输出为3.3V I/O 电平、I/F 为 UART 或 I2C 方法。
-用途:由于 MCU 的 ADC 输入通道数量不足而导致的扩展用途。
请推荐满足上述规格的 ADC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找多通道模数转换器(ADC)。
近似规格如下所示。
-每组32个模拟输入:要配置32CH X 1ea 或16ch x 2ea 或8Ch X 4EA (需要检查哪种配置更适合 MC)
-模拟输入范围高达5V 或3.3V
-数字输出为3.3V I/O 电平、I/F 为 UART 或 I2C 方法。
-用途:由于 MCU 的 ADC 输入通道数量不足而导致的扩展用途。
请推荐满足上述规格的 ADC。
尊敬的 Inho:
如果您可以使用 SPI 接口进行管理、我建议您查看 ADS7953系列器件。 有16、12、8和4通道选项、它们都是引脚兼容的。 这将使您无需更改硬件即可扩展通道数。 如果只有 UART 或 I2C 选项可用于与 ADC 进行通信、则 ADS112U04和 ADS122U04均具有一个具有4个输入通道的 UART 接口。 我们还有4通道和8通道 I2C 选项、适用于 SAR 和 Δ-Σ 架构-您可以在此处找到产品列表:
尊敬的 Tom:
感谢你的答复。
我对 ADS7961有疑问。
在该方框图下方、看起来像 ADC 输入混合。 ADC 输入是否独立工作? (因为我想同时在 ADC 输入中工作。)
此外、是否需要"高阻抗 PGA"和"505026"才能使 ADS7961正常工作?

我想应用5V 范围的输入 ADC 电平。
但 在下面这个标有红色方形的电气特性上、电压范围约为3V。
我对 ADS7961的 ADC 电平范围感到困惑。
如何为 ADS7961使用5V 输入 ADC 电平。

尊敬的 Inho:
ADS7961具有16通道多路复用器、它不会同时对输入进行采样。 MUXO 和 AINP 之间对缓冲器的需求(假设16个输入通道上的信号相似)将在很大程度上取决于 ADC 前面信号链的性质以及您计划运行器件的速度。 数据表中的第9.1.1节对采样行为进行了良好的描述、第9.2.1和9.2.2节详细介绍了如何以及何时应缓冲信号。 这些部分还介绍了"2xVREF"工作模式、允许您使用5V 电源并在该系列 ADC 上实现0-5V 输入范围。