This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请 ADC (32CH x 1ea 或16ch X 2ea 或8ch X 4EA)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS112U04, ADS122U04, ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017990/request-adc-32ch-x-1ea-or-16ch-x-2ea-or-8ch-x-4ea

主题中讨论的其他器件:ADS7953ADS112U04ADS122U04ADS7961REF5025

我正在寻找多通道模数转换器(ADC)。
近似规格如下所示。

-每组32个模拟输入:要配置32CH X 1ea 或16ch x 2ea 或8Ch X 4EA (需要检查哪种配置更适合 MC)
-模拟输入范围高达5V 或3.3V
-数字输出为3.3V I/O 电平、I/F 为 UART 或 I2C 方法。
-用途:由于 MCU 的 ADC 输入通道数量不足而导致的扩展用途。

请推荐满足上述规格的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    如果您可以使用 SPI 接口进行管理、我建议您查看 ADS7953系列器件。  有16、12、8和4通道选项、它们都是引脚兼容的。  这将使您无需更改硬件即可扩展通道数。  如果只有 UART 或 I2C 选项可用于与 ADC 进行通信、则 ADS112U04和 ADS122U04均具有一个具有4个输入通道的 UART 接口。  我们还有4通道和8通道 I2C 选项、适用于 SAR 和 Δ-Σ 架构-您可以在此处找到产品列表:

    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#p1028=4;32&p1918=I2C;UART&sort=p1918;desc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢你的答复。

    我对 ADS7961有疑问。

    在该方框图下方、看起来像 ADC 输入混合。  ADC 输入是否独立工作? (因为我想同时在 ADC 输入中工作。)

    此外、是否需要"高阻抗 PGA"和"505026"才能使 ADS7961正常工作?

    我想应用5V 范围的输入 ADC 电平。

    但 在下面这个标有红色方形的电气特性上、电压范围约为3V。  

    我对 ADS7961的 ADC 电平范围感到困惑。

    如何为 ADS7961使用5V 输入 ADC 电平。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    ADS7961具有16通道多路复用器、它不会同时对输入进行采样。  MUXO 和 AINP 之间对缓冲器的需求(假设16个输入通道上的信号相似)将在很大程度上取决于 ADC 前面信号链的性质以及您计划运行器件的速度。  数据表中的第9.1.1节对采样行为进行了良好的描述、第9.2.1和9.2.2节详细介绍了如何以及何时应缓冲信号。  这些部分还介绍了"2xVREF"工作模式、允许您使用5V 电源并在该系列 ADC 上实现0-5V 输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom  

    您是说 ADS7961不会同时对输入进行采样、对吗?

    请推荐  独立工作的器件 ADC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 INHO、ADS7961中只有一个采样/保持电路。  它无法同时对输入进行采样。