This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:外部 CMOS 振荡器确认请求

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018756/adc3221-request-for-confirmation-of-external-cmos-oscillator

器件型号:ADC3221

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADC3221、对 ADC3221有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们将考虑使用外部 CMOS 振荡器。

您能看到随附的文件吗?

该器件是否可以与图136一起使用。 CLK。  

VCC 为1.8V。

e2e.ti.com/.../SG_2D00_8018CG_5F00_en.pdf

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、这将不会产生任何问题。 此外、请注意、为了获得最佳性能、在使用此单端时钟配置时、应将0.1uF 电容器尽可能靠近时钟输入引脚(18、19)放置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢你的答复。

    我知道晶体振荡器可用。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一