This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:能否帮助您检查 ADC 的 OPA 设计?

Guru**** 2910480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, INA121, OPA365, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017970/ads7951-could-you-help-to-check-the-opa-design-for-adc

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件: INA121OPA365OPA356

您好 TI   

我们有一个设计:

 ADC_MXO 连接到 IN121、 放大后、从缓冲器 U19输出、然后进入 ADC_AINP。

目的是进行小电压 放大(ADC 输入: 1mV ~ 5V)

通过 SW U21进行增益控制、它可以切换不同的电阻并更改增益。

您可以帮助检查 ADS7951设计吗? >>> 

您对 ADC 1mV 输入的建议是什么?  

INA121是否适合我们的设计?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    看起来 U19充当比较器、当 OPA 的输入高于0V 时、输出电压为5V。 您在上面说过、您希望它用作缓冲器。  是什么情况?

    当 OPA 的输出为5V 时、这高于 Vref。 这将使 ADC 饱和。 如果您可以对 U19的使用提供更多的说明、那将是很好的。 我还对 ADC 输入的含义感到困惑:1mV ~5V。 ADC 将看到的范围是多少?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    Ah、U19用于缓冲器、它应该为 OUT =输入、因此 u

    19 连接错误、我认为 U19 PIN2应该连接到 PIN6、而不 是 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron  

    我还对 ADC 输入的含义感到困惑:1mV ~5V。 ADC 将看到的范围是多少?

    Qin >>我认为 ADC 将在 规格中看到0~5V (0~2*Ref、满量程)

    我们的输入 ADC 电压应介于1mV 至5V (可能介于10mV 至5V 之间),当输入为1mV 时,我认为我们需要 U18增益>100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  Aaron  

    您能帮您检查一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    对拖延表示歉意。 您是正确的、新图像看起来更好。 我也看不到使用 OPA365驱动 ADC 的问题。  OPA356可以驱动1nF 的容性负载、这很好。  

    此致、

    Aaron Estrada