主题中讨论的其他器件: INA121、 OPA365、 OPA356
您好 TI
我们有一个设计:
ADC_MXO 连接到 IN121、 放大后、从缓冲器 U19输出、然后进入 ADC_AINP。
目的是进行小电压 放大(ADC 输入: 1mV ~ 5V)
通过 SW U21进行增益控制、它可以切换不同的电阻并更改增益。
您可以帮助检查 ADS7951设计吗? >>> 施
您对 ADC 1mV 输入的建议是什么?
INA121是否适合我们的设计?
谢谢
秦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
我们有一个设计:
ADC_MXO 连接到 IN121、 放大后、从缓冲器 U19输出、然后进入 ADC_AINP。
目的是进行小电压 放大(ADC 输入: 1mV ~ 5V)
通过 SW U21进行增益控制、它可以切换不同的电阻并更改增益。
您可以帮助检查 ADS7951设计吗? >>> 施
您对 ADC 1mV 输入的建议是什么?
INA121是否适合我们的设计?
谢谢
秦
您好、秦刚、
看起来 U19充当比较器、当 OPA 的输入高于0V 时、输出电压为5V。 您在上面说过、您希望它用作缓冲器。 是什么情况?
当 OPA 的输出为5V 时、这高于 Vref。 这将使 ADC 饱和。 如果您可以对 U19的使用提供更多的说明、那将是很好的。 我还对 ADC 输入的含义感到困惑:1mV ~5V。 ADC 将看到的范围是多少?
此致、
Aaron Estrada