This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:最大数据大小与放大器;缺少数据

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017485/ads1298ecgfe-pdk-maximum-data-size-missing-data

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

各位专家、您好!

虽然 ADS1298ECGFE-PDK 能够使用 PC 软件一次性(不删除)存储数据并连续绘制波形(可能存在间隙)、但客户希望知道运行次数有两次。

-在不丢失原始数据的情况下,可以保存的最大大小是多少?
首先、我们仅使用1Ch、我们考虑使用2kHz 的采样频率。
采样/通道数似乎可配置为高达4294967295。

连续采集缺少多少设置值?
我可以通过调整采样频率、采样/通道数或使用的通道数来避免这种情况吗?
如果错误、请告诉我指出。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    感谢您发帖。 我将与团队进行核实、然后返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    感谢您的耐心等待。

    我们没有针对所有不同条件和测试场景收集的准确最大样本数。 EVM 不打算收集大量数据。 几个10K 样本足以进行大多数时间和频域分析。 当达到内存使用方面的限制时、软件 GUI 将抛出错误。

    在单次捕获期间采集的样本将始终保持连续、而不会丢失原始数据。 但是、连续数据采集(连续采集)将存在一定的间隙。 无论采样频率、采样/通道或使用的通道数量如何、GAP (缺少原始数据)都将始终存在。

    谢谢

    -TC