请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 各位专家、您好!
虽然 ADS1298ECGFE-PDK 能够使用 PC 软件一次性(不删除)存储数据并连续绘制波形(可能存在间隙)、但客户希望知道运行次数有两次。
-在不丢失原始数据的情况下,可以保存的最大大小是多少?
首先、我们仅使用1Ch、我们考虑使用2kHz 的采样频率。
采样/通道数似乎可配置为高达4294967295。
连续采集缺少多少设置值?
我可以通过调整采样频率、采样/通道数或使用的通道数来避免这种情况吗?
如果错误、请告诉我指出。
此致、
福吉瓦拉