This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220A ADC 转换

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229, INA220, INA239, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017769/ina220a-adc-conversion

器件型号:INA220A

根据 INA220A 数据表、总电流感应放大器误差约为250uV、包括失调电压、温漂、PSRR 和 CMRR。

我们使用125uohm 分流电阻器、必须测量0A 至60A 的电流

对于小于1-2A 的较小电流、误差将超过200%。 是否有减少误差的可能性?

从降压转换器到 INA220A 的电源电压 Vs 为3.3V、范围为3.2V 至3.4V。 该变化是否会影响 ADC 基准电压?

在数据表中、电流感测测量误差被称为+/-1%。 该误差仅是 ADC 转换误差、包括放大器误差???

总线电压测量误差为+/- 1%、是否仅 ADC 转换误差?

电源电压与介于3.2V 至3.4V 之间、这将对总线电压测量产生任何影响??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    一般而言、滤波和平均可减少误差、但在测量该小电压时、它只会很好。  另一种选择是增大分流电阻值以获得更大的电压以进行读取。

    要回答您的其他问题:

    [引用 userid="492295" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017769/ina220a-adc-conversion ]Buck 转换器至 INA220A 的电源电压与介于3.3V 和3.2V 至3.4V 之间。 此变化是否会影响 ADC 基准电压?[/quot]

    不、不应该。

    [引用 userid="492295" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017769/ina220a-adc-conversion 中的数据表中、电流感测测量误差被称为+/-1%。 该误差仅是 ADC 转换误差、包括放大器误差????

    是的、这包括放大器误差。 (请注意、此误差适用于直流应用)。

    [引用 userid="492295" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017769/ina220a-adc-conversion "]总线电压测量误差为+/- 1%、是否仅为 ADC 转换误差?

    是 (请注意、此误差适用于直流应用)。

    [引用 userid="492295" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017769/ina220a-adc-conversion "]电源电压与介于3.2V 至3.4V 之间、这将对总线电压测量产生任何影响????

    不、这应该没有影响。  

    如果您愿意尝试其他器件、则 INA228 (I2C)或 INA229 (SPI)将更适合此任务。

    从角度来看、使用产品页面错误工具并假设 VCM 为12V (因为未指定)、使用 INA220时、我们得到的误差与您在上面注释的误差类似、低于1安培(单击查看更清晰的图像):

    使用 INA228、我们得到的误差仅低于1安培时为3-4%(单击以获得更清晰的图像):

    如果该器件太贵、那么您可以查看 INA238 (I2C)或 INA239 (SPI)、这将仍然优于 INA220、但误差大约比1A 低10-15%:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是用于总线电压测量和电流测量的 INA220A ADC 基准电压? 它是如何通过电源电压生成的与? 数据表或用户指南中没有明确的信息。

    在下面的答复中、对于低输入范围、电流感测放大器误差约为150%。 但在数据表和回复中、电流感测测量误差被称为+/-1%。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    ±1%的误差适用于数据表中提到的特定条件:

    在这种特定情况下、需要注意的是它在整个温度范围内的情况:

    误差计算器工具可帮助您估算数据表中定义的不同情况下的误差。 因此、前面提到的150%误差是特定系统的总误差估算值、它受到诸如所选分流器(在您的情况下提供非常小的电压以供测量)等因素的严重影响。  

    至于 ADC 基准电压及其产生方式、我们的数据表中没有提供这种详细程度的信息、但 PSRR 涵盖了电源产生的内部电压产生的误差。