This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:DAC7551ZTDRNRQ1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017859/dac7551-dac7551ztdrnrq1

器件型号:DAC7551

端子的两侧是否可在此组件上焊接?  如果是、我可以在哪里找到这些信息。

如果没有、TI 是否可以选择具有"可湿性侧面"的该组件?

谢谢、

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    该器件的两侧是暴露的且可焊接的:

    我们没有任何具有可湿性侧面的汽车用 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常条件和工艺(模板印刷和空气回流)下、这些端子似乎不会在侧面形成良好的圆角。  我了解并看到这些是暴露的、但它们看起来是铜。

    如果它们是可焊的、则与这些侧面和"可湿性侧面"之间的不同之处不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    我想我现在已经理解了。  虽然这些侧面是暴露的金属、但它们不是可湿性侧面。  这意味着、虽然您可以在器件侧面获取圆角、但并不总是会发生这种情况。  它将根据丝印板尺寸和器件差异而变化。  

    可湿性侧面具有从焊盘边缘切割的槽口或槽口、可实现对圆角的目视检查。  请注意、DAC7551没有这些侧面。

    https://forum.digikey.com/t/what-is-surface-mount-wettable-flank/3055

    谢谢、

    Paul