请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7551 端子的两侧是否可在此组件上焊接? 如果是、我可以在哪里找到这些信息。
如果没有、TI 是否可以选择具有"可湿性侧面"的该组件?
谢谢、
Jessie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jessie、您好!
我想我现在已经理解了。 虽然这些侧面是暴露的金属、但它们不是可湿性侧面。 这意味着、虽然您可以在器件侧面获取圆角、但并不总是会发生这种情况。 它将根据丝印板尺寸和器件差异而变化。
可湿性侧面具有从焊盘边缘切割的槽口或槽口、可实现对圆角的目视检查。 请注意、DAC7551没有这些侧面。
https://forum.digikey.com/t/what-is-surface-mount-wettable-flank/3055
谢谢、
Paul