This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:数据读取错误

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017652/ads124s08-data-read-error

器件型号:ADS124S08

主席先生,

我已引入 ADS124s08并根据应用手册进行配置。 我使用双线 RTD (PT-100)配置。 虽然我无法使用常规 SPI 命令获得结果、但我使用得到了良好的结果

在 GitHub 中找到库。 在测试时、我使用了 Arduino Due、获得了完美的结果。 但是、当我上传相同的代码 Arduino UNO (Atmega328p)时、我得到了错误的结果。 而不是127欧姆、我只得到0.14欧姆。 为什么会发生这种情况?

 

(我尝试了 nano 而不是 UNO、后者为3.3V 逻辑。 但结果相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anobb:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您在 GitHub 上找到的代码不是由 TI 提供的、因此很难支持 GitHub 社区项目。  您需要向社区咨询有关参考代码的信息。

    TI 确实支持多个 C 代码项目。  可在 此处下载特定于 ADS1x4S08的示例 C 代码。  我们还有一个温度传感库 ADC-TEM-SENSOR-FW

    此致、

    Bob B