Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 主席先生,
我已引入 ADS124s08并根据应用手册进行配置。 我使用双线 RTD (PT-100)配置。 虽然我无法使用常规 SPI 命令获得结果、但我使用得到了良好的结果
在 GitHub 中找到库。 在测试时、我使用了 Arduino Due、获得了完美的结果。 但是、当我上传相同的代码 Arduino UNO (Atmega328p)时、我得到了错误的结果。 而不是127欧姆、我只得到0.14欧姆。 为什么会发生这种情况?


(我尝试了 nano 而不是 UNO、后者为3.3V 逻辑。 但结果相同)。