This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82:复数输入和 IQ 求和

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017491/dac38j82-dac38j82-complex-input-and-iq-summation

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件: DAC38J84TSW38J84EVMDAC38RF82

大家好、

我将尝试启动 DAC38J82以使用复杂样本运行。 我需要对内部路径流进行少量澄清。

我知道 DAC38J82有两个内部数字数据路径(A 和 B)、每个路径将处理实际输入信号。 最后、这些单独的输出作为两个独立的射频信号通过不同的 DAC 输出端口发挥作用。

此外、数字数据路径 A 和 B 还可以分别使用复数输入信号的实采样和虚采样进行操作。 并不是每个路径都可以处理复杂信号。


1.我对上述假设是否正确?


我需要为 DAC 提供复数输入、在具有48位 NCO 的 DAC 中进行上变频、并将射频采样传递到任何一个 DAC 输出。 为此、我希望我需要为具有所需频率的路径 AB 配置 phaseaddab (47:0)- NCO。 该 NCO 将生成所需的正弦和余弦分量。 FMIX 组件将与 NCO 生成的复数样本进行复数混合、并将数字路径 A (I)& B (Q)作为另一个复数样本。

此 FMIX 块将生成 I_OUT 和 Q_OUT 作为单独的路径 A 和 B。此 I_OUT 和 Q_OUT 可通过两个不同的 DAC 进行播放、并使用外部总和块对该输出求和、以将该零 IF 转换为射频。


2.我对上述假设是否正确?


我找到了一个 outsum_ENA 选项、将数字路径 A 与路径 C 相加、将数字路径 B 与路径 D 相加


3.是否有任何选项可用于添加 FMIX 输出的路径 A (I_OUT)和路径 B (Q_OUT)?


因此、我无需使用外部总和块将零 IF 信号输出转换为射频。

谢谢

Loganathan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loganathan、

    1.正确。

    2.正确

    3.不 可以选择将路径 A 与路径 C 相加、将路径 B 与路径 D 相加、但这仅适用于具有4个 DAC 的 DAC38J84。 此选项不能与 DAC38J82一起使用。

    您需要一个外部调制器来组合 I 和 Q 数据。 TI TSW38J84EVM 包含两个可创建射频输出的调制器。 示例应用请参见随附的原理图。

    DAC38RF82可能是您的应用的更好选择、因为它允许您使用内部加法块输出直接射频。

    此致、

    Jim   

    e2e.ti.com/.../6013.TSW38J84EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdf