Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84, DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38J84、 TSW38J84EVM、 DAC38RF82
大家好、
我将尝试启动 DAC38J82以使用复杂样本运行。 我需要对内部路径流进行少量澄清。
我知道 DAC38J82有两个内部数字数据路径(A 和 B)、每个路径将处理实际输入信号。 最后、这些单独的输出作为两个独立的射频信号通过不同的 DAC 输出端口发挥作用。
此外、数字数据路径 A 和 B 还可以分别使用复数输入信号的实采样和虚采样进行操作。 并不是每个路径都可以处理复杂信号。
1.我对上述假设是否正确?
我需要为 DAC 提供复数输入、在具有48位 NCO 的 DAC 中进行上变频、并将射频采样传递到任何一个 DAC 输出。 为此、我希望我需要为具有所需频率的路径 AB 配置 phaseaddab (47:0)- NCO。 该 NCO 将生成所需的正弦和余弦分量。 FMIX 组件将与 NCO 生成的复数样本进行复数混合、并将数字路径 A (I)& B (Q)作为另一个复数样本。
此 FMIX 块将生成 I_OUT 和 Q_OUT 作为单独的路径 A 和 B。此 I_OUT 和 Q_OUT 可通过两个不同的 DAC 进行播放、并使用外部总和块对该输出求和、以将该零 IF 转换为射频。
2.我对上述假设是否正确?
我找到了一个 outsum_ENA 选项、将数字路径 A 与路径 C 相加、将数字路径 B 与路径 D 相加
3.是否有任何选项可用于添加 FMIX 输出的路径 A (I_OUT)和路径 B (Q_OUT)?
因此、我无需使用外部总和块将零 IF 信号输出转换为射频。
谢谢
Loganathan N