您好!
我们基于 ADs131m08 8通道24位 ADC 构建了我们新设计的第一个原型。
我们使用内部1.2V Vref、OSR=16384、Clk in = 2MHz
主题1.
执行一些测试后、我想获得有关校准过程的更多信息、数据表第8.3.11节
每个通道有以下寄存器:OCALn[23:0]和 GCALn[23:0]
您是否有一份应用手册、其中包含有关如何执行校准过程的确切步骤?
主题2.
使用数据表第8.3.2节 "输入多路复用器"、我们将所有通道设置为 MUX0[1:0]至 MUX7[1:0]= 10 ->将正测试信号插入所有通道。
我们使用1.2V 的内部基准电压、所有校准寄存器均为默认值。
测量结果:
|
通道0[V] |
通道1[V] |
通道2[V] |
通道3[V] |
通道4[V] |
通道5[V] |
通道6[V] |
通道7[V] |
|
0.153128 |
0.159142 |
0.153057 |
0.15319 |
0.152856 |
0.152971 |
0.152312 |
0.153071 |
根据数据表、我们应该得到精确的160mV…
Chan1最接近该值、但仍然存在较大误差
您能否分享更多相关信息? 我们的行为是否有问题?
这也与校准过程有关
此致、
Eran