This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:参数和基准电压问题。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, REF6045, REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015962/ads1260-question-of-parameters-and-referece-voltage

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件: REF6045REF6025

您好、Bro、

对于 ADS1260 uA 解决方案:

如果我为避免噪声的大量缓冲器选择较大的值 R-shunt = 500mΩ Ω、

 (1) Vshunt_Max = Isense_Max x Rshunt = 50mA x 500mΩ= 25mV

 (2)动态范围= Isense_Max /分辨率= 50mA/1uA = 50000

 ->(3) Vresolution = Vsense 最大值/动态范围 = 0.5uV

 

为了获得最佳性能、我可以选择 PGA 增益=128。

Q1:如果电流方向仅为单向。

对于更大的 VIN_DIFF 范围和更低的压降电压、
对于基准电压、4.5V (REF6045)比2.5V (REF6025)好吗?

(2)在 ADS1260数据表中 、我在表4中感到困惑:

满量程差动的正确值是多少。 增益=64、128时的输入范围?
表4中的值与公式规则“GAIN=32764,在计算中使用 GAIN=32”不匹配。

谢谢。

-Jax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jax:

    以下是您的问题的答案:

    1. ADS1260可接受4.5V 基准电压、因此 REF6045和 REF6025均可正常工作。 因此、如果 REF6045为您的系统提供了优势(更大的 VDIFF、更低的压降电压)、那么我不明白为什么您不应该使用它
    2. PGA 绝对输入范围限制来自 PGA 架构。 模拟 PGA 的增益仅为32、而较高的增益是以数字方式实现的、因此模拟输入电压限制仅对高达32的增益有效。 换句话说、应用的增益会降低最大差分输入电压、但这不会影响增益为64和128的模拟输入限制。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢!

     

    顺便说一下、我使用该工具(ADS1261-60设计计算器)并在 ADS1260中发现数据表中的不同之处。
     

     

    工具中的 VIN_DIFF 范围和数据表中的满量程电压范围是否相同参数?
    我发现它们是相同的、除非我使用增益= 64或128。 工具中 VIN_DIFF 范围的值保持为0.0781、但数据表中的满量程电压范围的值已更改。

     

    谢谢。

    -Jax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jax:

    感谢您指出这一点、我相信这是一个错误。 正如我在上一篇文章中所述、VCM 范围不应受增益大于32的影响、但当增益大于32时、VDIFF 范围应更小。 我将在工具中更新此内容、并将新版本推送至 TI.com。 但这可能需要一周左右的时间。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    布莱恩