请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0501-100 Hai、请查看设计并发回审核意见
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能告诉我1、7和8上的信号电平吗?
请注意、引脚1、7和8不能低于0V 和高于 VDD。 否则、原理图对我来说是可以的。 除非我知道连接到1、7和8的信号、否则我无法评论。
此外、保护二极管会限制端子 H、端子 L 和端子 W 的电压顺从性、因此在向端子 H、端子 L 施加任何电压之前、务必先为 VDD 上电、 和端子 W。二极管是正向偏置的、这意味着 VDD 不是先通电的。理想的上电序列是 VDD、数字输入以及 VH、VL 和 VW。 数字输入、VH、VL 和 VW 的供电顺序无关紧要、只要它们在 VDD 之后受电即可
此致、
AK