This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:TPL0501-100DCNR

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015857/tpl0501-100-tpl0501-100dcnr

器件型号:TPL0501-100

Hai、请查看设计并发回审核意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我1、7和8上的信号电平吗?

    请注意、引脚1、7和8不能低于0V 和高于 VDD。 否则、原理图对我来说是可以的。 除非我知道连接到1、7和8的信号、否则我无法评论。

    此外、保护二极管会限制端子 H、端子 L 和端子 W 的电压顺从性、因此向端子 H、端子 L 施加任何电压之前、务必先为 VDD 上电、 和端子 W。二极管是正向偏置的、这意味着 VDD是先通电的。理想的上电序列是 VDD、数字输入以及 VH、VL VW数字输入、VH、VL 和 VW 的供电顺序无关紧要、只要它们在 VDD 之后受电即可

    此致、

    AK