This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:支持 Xilinx Zynq UltraScale + EVM ZCU106

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014759/dac39j82evm-support-for-xilinx-zynq-ultrascale-plus-evm-zcu106

器件型号:DAC39J82EVM

您好!

我正在浏览其中一篇论坛文章@ https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902641/dac38j84evm-tsw14j10-zcu106-with-jesd204-ti-reference-design-doesn-t-work

与论坛博文类似、我们需要 使用 Xilinx 的 ZCU106评估模块(EVM)评估 DAC、正如论坛博文所述、TI DAC EVM 不支持此 EVM。

是这样吗? 是否有任何权变措施? 请告诉我们。

谢谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    ZCU106未路由 DAC EVM 使用的同步布线。 要使该接口正常工作、您必须使用 FPGA 中的备用信号跳线将来自 ZCU106的 SYNC 信号连接到连接器(如果有) y、然后将其发送到 DAC EVM 的 J21。 FPGA 必须提供1.8V CMOS 电平信号才能正常工作。 出于某种原因、Xilinx 忘记在所有 Zynq 平台上路由该关键信号。 根据 JESD204B 标准、这是 FMC 引脚 F10/F11。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应和提供的详细信息。

    目前、我们 认为 这可能是其中一种可能性: ZCU106有 2个 PMOD 连接器(J55/J87)、这两个连接器均符合 LVCMOS18 IO 标准 必须在 ZCU106的 J55/J87引脚 DAC EVM 的 J21之间进行线性/某种连接(当然也与接地端连接)。

    例如、如果我们仅使用一个 JESD 链路、则 在 ZCU106上、将 PMOD J55.1引脚连接  到 DAC EVM  的 J21.1

    这应该起作用、对吧? 您在这里看到了任何问题吗? 在 LVCMOS 模式下使用同步功能时、是否需要在 FPGA (JESD 内核)或 DAC 中进行其他任何其他设置

    我同意、很遗憾 Xilinx 没有在所有 Zynq EVM 平台上连接这些 FMC 信号、因为在其他 EVM 中连接了相同的信号(如 KC705)

    谢谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    这听起来是正确的。 我们已经使用 ZC706进行了测试、并使用 SMA J67来提供 CMOS 同步、而不会出现任何问题。 不需要其他设置。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。  

    此致、

    Kiran