This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482无输出、是确认 DAC3482是否损坏的好方法

Guru**** 2762405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133533/dac3482evm-dac3482-no-output-good-way-to-confirm-whether-dac3482-is-damaged

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482CDCE62005

大家好、团队、

是否有任何好方法来确认 EVM 上的 DAC3482是否损坏?

我的客户遵循 EVM 用户指南"3.4 DAC348x 示例设置程序"、在客户环境中一次可以看到与图13相同的输出。 但是、第二天、客户按照用户指南尝试了相同的过程、但 DAC3482不会输出任何内容。 他们确认 CDCE62005时钟输出正确、因此担心 DAC3482损坏。 如果您能提供确认 DAC3482是否损坏的方法、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    它们可以读回芯片 ID 寄存器以确认 SPI 是否工作

    他们还可以查看以下应用手册以查看输出保护警报是否已启动:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa585/slaa585.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    设置"DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt"后、客户可读回 DAC3482寄存器信息。

    我附加了回读寄存器文件。

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_Register_5F00_Read_5F00_Value.txt

    查看0x7F、器件 ID 为00b、与寄存器映射信息不同。

    是不是由于 SPI 不当造成的? 或者、器件是否损坏? 或者、加载 "DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt"后、器件 ID 可能会被覆盖?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    其他寄存器读数正常。 我还在 EVM 上读取0x07 = 0x0004。  

    请告知客户是否使用 TSW1400测试 DAC EVM。 如果是、请在测试 DAC3482时告知 LED 指示灯状态。  

    另请检查 DAC3482的警报页面、以查看是否出现任何警报

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    是的、他们使用 TSW1400测试 DAC EVM。 电路板的 LED 状态低于8个 LED 亮起。

    • USER_LED0
    • USER_LED1
    • USER_LED2
    • USER_LED4
    • USER_LED6
    • USER_LED7
    • FPGA_CONF_DONE
    • C87


    有关 DAC3482的警报页面、如下所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 时钟消失警报表示 DAC 未接收 DACCLK。 我建议客户仔细检查 CDCE62005时钟输出、同时增加外部时钟源的驱动强度。