主题中讨论的其他器件:DAC3482、 CDCE62005
大家好、团队、
是否有任何好方法来确认 EVM 上的 DAC3482是否损坏?
我的客户遵循 EVM 用户指南"3.4 DAC348x 示例设置程序"、在客户环境中一次可以看到与图13相同的输出。 但是、第二天、客户按照用户指南尝试了相同的过程、但 DAC3482不会输出任何内容。 他们确认 CDCE62005时钟输出正确、因此担心 DAC3482损坏。 如果您能提供确认 DAC3482是否损坏的方法、我将不胜感激。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否有任何好方法来确认 EVM 上的 DAC3482是否损坏?
我的客户遵循 EVM 用户指南"3.4 DAC348x 示例设置程序"、在客户环境中一次可以看到与图13相同的输出。 但是、第二天、客户按照用户指南尝试了相同的过程、但 DAC3482不会输出任何内容。 他们确认 CDCE62005时钟输出正确、因此担心 DAC3482损坏。 如果您能提供确认 DAC3482是否损坏的方法、我将不胜感激。
此致、
尊敬的 Sato-San:
它们可以读回芯片 ID 寄存器以确认 SPI 是否工作

他们还可以查看以下应用手册以查看输出保护警报是否已启动:
您好,Kang-San,
设置"DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt"后、客户可读回 DAC3482寄存器信息。
我附加了回读寄存器文件。
e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_Register_5F00_Read_5F00_Value.txt
查看0x7F、器件 ID 为00b、与寄存器映射信息不同。
是不是由于 SPI 不当造成的? 或者、器件是否损坏? 或者、加载 "DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt"后、器件 ID 可能会被覆盖?
此致、