This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:MUXOUT 隔离

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134446/ads1258-ep-muxout-isolation

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258

您好!

我在查看 ADS158多路复用器图、并想了解将 MUXOUT 与任何输入或基准隔离的可能性。 从阅读数据表中可以看出、实现这一目标的第一种方法是在自动扫描模式下运行器 件、但不将任何输入放入输入列表寄存器中。 我想看看我是否能知道这是否能实际工作、或者是否有更好的方法来完成这一工作、而这是我所缺少的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant Kanungo:

    我不太确定你在这里要做什么。

    [引用 userid="532189" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134446/ads1258-ep-muxout-isolation "]实现此目的的第一种方法是在自动扫描模式下操作器件,但不将任何输入放入 输入列表寄存器中。

    例如、这将实现什么? 在这种情况下、您没有读取任何输入、因此为什么要隔离 MUXOUT? 您希望将 MUXOUT 与什么隔离? 您是否已将组件连接到 MUXOUT?

    或许提供您想要做的事情的快速图会有所帮助

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    感谢您的快速回复! 我可能应该对我在帖子中所做的事情进行背景分析。 基本上、我有一个信号调节电路、此电路在 MUXOUT 和 ADCIN 之间包含一个运算放大器。 由于精度要求、我想定期测量由信号调节电路引起的失调电压、并根据该电压对测量值进行校准。 下面是我想到的非常粗糙的电路图片。

    基本上、我希望每次将信号调节电路的输入引脚连接在一起(或接地)、以便我可以仅测量 ADC 引脚上的失调电压。 为此、我可以使用模拟开关和 ADS 的 GPIO 来控制模拟开关。  不过、我不想将传感器上的引脚连接在一起、因此我想将多路复用器输出与多路复用器输入隔离。 我知道我可以通过添加两个由 GPIO 控制的模拟开关来实现这一点、但我希望 ADS1258能够减少器件数并降低电路的复杂性。 由于外部原因、我还被锁定使用 ADS1258。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant Kanungo:

    ADS1258上是否有任何未使用的通道?

    如果是、您可以将此引脚接地(或者可能是中间电源、具体取决于放大器的 VCM 范围)、然后使用固定通道模式为 AINP 和 AINN 引脚选择此通道。 这似乎与您尝试实现的目标完全相同

    请告诉我、这是否不是您的解决方案

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有任何未使用的通道、我计划使用所有通道作为差分对来读取每个 ADC 的8个通道。 如果我无法找到在 ADS 上进行隔离的方法、我的计划是在信号调节块中添加模拟开关(并使用 ADS GPIO 来控制它们)、或者 牺牲通道并弄清楚如何处理我的未映射传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant Kanungo:

    那么、您能否仅使用 ADS1258中的偏移读数?

    这会将 MUXOUT 之前的输入短接至1/2 Vs、这正是您想要做的、对吧?

    另一种选择是使用 ADS1258上的斩波功能、该功能可以即时消除偏移。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答 你可以解决我的问题、我 想我刚刚错过了。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant Kanungo:

    很好、很高兴我们能提供帮助。 如果您的设计需要其他支持、请开始新的主题、我们将为您提供支持。

    布莱恩