Other Parts Discussed in Thread: ADS1258
主题中讨论的其他器件:ADS1258
您好!
我在查看 ADS158多路复用器图、并想了解将 MUXOUT 与任何输入或基准隔离的可能性。 从阅读数据表中可以看出、实现这一目标的第一种方法是在自动扫描模式下运行器 件、但不将任何输入放入输入列表寄存器中。 我想看看我是否能知道这是否能实际工作、或者是否有更好的方法来完成这一工作、而这是我所缺少的。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258
您好!
我在查看 ADS158多路复用器图、并想了解将 MUXOUT 与任何输入或基准隔离的可能性。 从阅读数据表中可以看出、实现这一目标的第一种方法是在自动扫描模式下运行器 件、但不将任何输入放入输入列表寄存器中。 我想看看我是否能知道这是否能实际工作、或者是否有更好的方法来完成这一工作、而这是我所缺少的。

尊敬的 Anant Kanungo:
我不太确定你在这里要做什么。
[引用 userid="532189" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134446/ads1258-ep-muxout-isolation "]实现此目的的第一种方法是在自动扫描模式下操作器件,但不将任何输入放入 输入列表寄存器中。例如、这将实现什么? 在这种情况下、您没有读取任何输入、因此为什么要隔离 MUXOUT? 您希望将 MUXOUT 与什么隔离? 您是否已将组件连接到 MUXOUT?
或许提供您想要做的事情的快速图会有所帮助
布莱恩
嗨、Bryan、
感谢您的快速回复! 我可能应该对我在帖子中所做的事情进行背景分析。 基本上、我有一个信号调节电路、此电路在 MUXOUT 和 ADCIN 之间包含一个运算放大器。 由于精度要求、我想定期测量由信号调节电路引起的失调电压、并根据该电压对测量值进行校准。 下面是我想到的非常粗糙的电路图片。

基本上、我希望每次将信号调节电路的输入引脚连接在一起(或接地)、以便我可以仅测量 ADC 引脚上的失调电压。 为此、我可以使用模拟开关和 ADS 的 GPIO 来控制模拟开关。 不过、我不想将传感器上的引脚连接在一起、因此我想将多路复用器输出与多路复用器输入隔离。 我知道我可以通过添加两个由 GPIO 控制的模拟开关来实现这一点、但我希望 ADS1258能够减少器件数并降低电路的复杂性。 由于外部原因、我还被锁定使用 ADS1258。