您好、E2E 专家、
你好。
我将 DAC7750IPWPR 用于4-20mA 的输入数据输出生成。 SPI 接口存在问题。 我能够从 MCU 向 DAC 提供数据。 但我无法将数据从 DAC 传输到 MCU。
当我从 DAC 探测 SDO 时、我能够看到数据来自 DAC、但电压电平非常低、因此接收器无法检测逻辑高电平。
DVDD_EN 悬空、DVDD 由片上稳压器本身供电、根据数据表、其电压为4.6V。 该 DAC 通过 ADUM162隔离器连接到 MCU。 该隔离器的单侧电源也由同一 DVDD 片上稳压器提供。 我已确认电流消耗约为4-5mA、低于 DAC7750 DVDD 的10mA 能力。 另一件事是、我能够将数据提供给 DAC、并且电流会根据我们的需要变化(数据方面)。 但 MISO (SDO)数据电压电平为2.9-3.0V。根据数据表、该电压应为4.6-0.5= 4.1V。 然后、我们读取状态寄存器并确认它是正确的。 但我无法理解为什么 SDO 的电压电平低于所需的值、因此隔离器(接收器)无法检测逻辑高电平。
提前感谢您的支持。
此致、
CSC