This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:DAC 与 MCU 之间无数据

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135618/dac7750-no-data-from-dac-to-mcu

器件型号:DAC7750

您好、E2E 专家、

你好。

我将 DAC7750IPWPR 用于4-20mA 的输入数据输出生成。 SPI 接口存在问题。 我能够从 MCU 向 DAC 提供数据。 但我无法将数据从 DAC 传输到 MCU。

当我从 DAC 探测 SDO 时、我能够看到数据来自 DAC、但电压电平非常低、因此接收器无法检测逻辑高电平。

DVDD_EN 悬空、DVDD 由片上稳压器本身供电、根据数据表、其电压为4.6V。 该 DAC 通过 ADUM162隔离器连接到 MCU。 该隔离器的单侧电源也由同一 DVDD 片上稳压器提供。 我已确认电流消耗约为4-5mA、低于 DAC7750 DVDD 的10mA 能力。 另一件事是、我能够将数据提供给 DAC、并且电流会根据我们的需要变化(数据方面)。 但 MISO (SDO)数据电压电平为2.9-3.0V。根据数据表、该电压应为4.6-0.5= 4.1V。 然后、我们读取状态寄存器并确认它是正确的。 但我无法理解为什么 SDO 的电压电平低于所需的值、因此隔离器(接收器)无法检测逻辑高电平。  

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供连接原理图?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    当然、请找到原理图片段的附件以供您参考。

    提前感谢您。

    Ameenu Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    ISO1_+5V 和  ISO2 _+5V 是否由外部提供?

    DVDD-EN 引脚未连接、这将启用 DAC 的 DVDD 内部电源并使 DVDD 成为输出。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    ISO1_+5V 和 ISO2 _+5V 不是从外部提供的。 来自 DAC 的内部稳压器。 但既然一切都正常、那么为什么 SDO 数据电压电平会下降到2.9-3.0V (应该是4.1V)? 我不明白。

    你有什么想法?

    提前感谢、

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    您能否测量和验证 AVDD 和 DVDD 上的电压?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    测得的电压为:

    AVDD- 24V

    DVDD- 4.6V

    请找到 SDO 引脚探测的捕捉。 您可以看到、SDO 数据的电压电平仅为2.9V 左右、而不是4.1V

    谢谢、此致、

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    您提到您读取了状态寄存器、并确认它是正确的。 您能显示它正在被读取吗?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是的、我们能够读取它、值为0x00h、看起来不错。  

    我们有一个有趣的观察结果。 我刚刚提起了隔离器的第11个引脚(对应于 DAC-SDO 的第10个引脚)、能够以足够的电压电平(大约4V)查看数据。 然后、我考虑了 SDO 引脚上的负载问题、但该隔离器是电感耦合。  

    我仍然无法理解为什么会发生这种情况?  

    您的见解是什么?

    谢谢你

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    我不太熟悉该隔离器。 您能否测量进入其 VCC2引脚的电流?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    电流消耗约为4.5mA 至5.5mA。

    谢谢、此致、

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    这对于 DAC 的规格来说似乎是可以的。

    SDO 和隔离器之间测得的电流如何? SDO 引脚提供200uA 的电流。

    谢谢、
    卢卡斯