This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:所有有效符号的占空比噪声容限

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136941/dac161p997-noise-margins-of-duty-cycle-for-all-valid-symbols

器件型号:DAC161P997

尊敬的所有人:

下午好。

我希望大家都好、做得好。 我们计划在其中一个应用中使用 DAC161P997。 一切都可以根据需要正常工作。

我们感兴趣的一点是、有效符号的占空比噪声裕度是多少? 在数据表的第页上 12、被写入一个符号在其占空比超出噪声裕量时有效。

但数据表中未指定页边距。

更具体地说、我们的脉冲时间周期为1ms。 因此、对于零符号:0.25ms ON、0.75ms OFF 是时序。

那么、理想时间0.25ms (0.24ms/0.26ms)附近有什么余量来使该脉冲作为有效脉冲?

请就此提出建议。

此致、

Karan Thawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 将在星期一获得答案。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、


    这些时序基于内部计时器、每个符号都有自己的时序。 它基于 空闲(D)、0、1和 ACK 的每个给定时序符号宽度的小数部分。 时序如数据表中的表6.6所示(如果在帖子中未清除、请单击图像以获得更清晰的版本):

    在我们的数据表中、时序图和规格接近数据表的前部(在电气特性表后面)。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Karan Thawani