Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161P997 尊敬的所有人:
下午好。
我希望大家都好、做得好。 我们计划在其中一个应用中使用 DAC161P997。 一切都可以根据需要正常工作。
我们感兴趣的一点是、有效符号的占空比噪声裕度是多少? 在数据表的第页上 12、被写入一个符号在其占空比超出噪声裕量时有效。
但数据表中未指定页边距。
更具体地说、我们的脉冲时间周期为1ms。 因此、对于零符号:0.25ms ON、0.75ms OFF 是时序。
那么、理想时间0.25ms (0.24ms/0.26ms)附近有什么余量来使该脉冲作为有效脉冲?
请就此提出建议。
此致、
Karan Thawani