This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ESP32接口

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132613/ads1293-interface-to-esp32

器件型号:ADS1293

尊敬的 TI E2E 设计支持:  

我与技术支持部门的谈话未找到解决方案、因此会按照建议将解决方案转发给您。  

"

我们已针对 ECG 监控电路使用 ADS1293进行了工作设计。  

MCU 来自 Silicon Labs。

稍后、我们将 MCU 更改为 ESP32 Pico Mini -模块。

SPI 接口不工作、因为 MISO 未给出响应。  

我们已经在经过验证的电路板上尝试过禁用 Silicon Labs MCU。  

您能否帮助我们解决为什么会发生这种情况?

"

谢谢你

Nidhin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能更详细地解释一下吗?

      您是否说您已经拥有一个使用 ADS1293 +  MCU 的有效系统、该系统来自 Silicon Labs?

      此外、在您将 MCU 更改为 ESP32 Pico 迷你-模块(即 ADS1293 + ESP32 Pico 迷你-模块)后、系统停止工作、尤其是 SPI 的 SDO 信号?

      我是否可以问、这是否仅适用于您的一个客户电路板或多个客户电路板?

      请检查所有电源轨和电源轨是否正确供电。

      您是否曾尝试或能够阅读数据表-

    图82. REVID:版本 ID

    地址0x40 REVID [7:0]

    REVID 修订版本 ID 00000001 (默认)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!