尊敬的 TI E2E 设计支持:
我与技术支持部门的谈话未找到解决方案、因此会按照建议将解决方案转发给您。
"
我们已针对 ECG 监控电路使用 ADS1293进行了工作设计。
MCU 来自 Silicon Labs。
稍后、我们将 MCU 更改为 ESP32 Pico Mini -模块。
SPI 接口不工作、因为 MISO 未给出响应。
我们已经在经过验证的电路板上尝试过禁用 Silicon Labs MCU。
您能否帮助我们解决为什么会发生这种情况?
"
谢谢你
Nidhin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI E2E 设计支持:
我与技术支持部门的谈话未找到解决方案、因此会按照建议将解决方案转发给您。
"
我们已针对 ECG 监控电路使用 ADS1293进行了工作设计。
MCU 来自 Silicon Labs。
稍后、我们将 MCU 更改为 ESP32 Pico Mini -模块。
SPI 接口不工作、因为 MISO 未给出响应。
我们已经在经过验证的电路板上尝试过禁用 Silicon Labs MCU。
您能否帮助我们解决为什么会发生这种情况?
"
谢谢你
Nidhin
您好!
您能更详细地解释一下吗?
您是否说您已经拥有一个使用 ADS1293 + MCU 的有效系统、该系统来自 Silicon Labs?
此外、在您将 MCU 更改为 ESP32 Pico 迷你-模块(即 ADS1293 + ESP32 Pico 迷你-模块)后、系统停止工作、尤其是 SPI 的 SDO 信号?
我是否可以问、这是否仅适用于您的一个客户电路板或多个客户电路板?
请检查所有电源轨和电源轨是否正确供电。
您是否曾尝试或能够阅读数据表-
图82. REVID:版本 ID
地址0x40 REVID [7:0]
REVID 修订版本 ID 00000001 (默认)
谢谢