请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 您好!
我们之前使用过采用单极电源(24VDC)的 DAC8760转换器、它运行良好。
现在、我们将这个电路用于另一个具有±12VDC 电源的应用。 下面是该设计的原理图。
目前、我们在正输出电压控制方面遇到了问题。 VOUT 的负极侧工作正常、但 VOUT 提供正极
最大仅为0.7V。 是否会出现某种心肌错误?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.