This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:±12VDC 供电的 DAC 中可能存在解决方案错误、因为正输出控制是n´t μ A 的可能性?

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137393/dac8760-probable-solution-mistake-in-12vdc-supplied-dac-because-positive-output-control-isn-t-possible

器件型号:DAC8760

您好!

我们之前使用过采用单极电源(24VDC)的 DAC8760转换器、它运行良好。

现在、我们将这个电路用于另一个具有±12VDC 电源的应用。 下面是该设计的原理图。
目前、我们在正输出电压控制方面遇到了问题。 VOUT 的负极侧工作正常、但 VOUT 提供正极
最大仅为0.7V。 是否会出现某种心肌错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会立即看到您的原理图有任何不正确的地方。

    您能否测量和验证 AVDD?

    在向 DAC 写入较高的正值后、您能否读取控制寄存器和数据寄存器?

    谢谢、
    卢卡斯