This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:双电源配置检测

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137912/dac8718-dual-supply-configuration-detection

器件型号:DAC8718

您好!
  我尝试在双电源配置(+5V AVdd、-5V AVss、+2.5V REF、+3.3V IOVdd)中使用 DAC8718SPAG。 我还将 RSTSEL 引脚连接到 IOVdd、将 USB/BTC 引脚连接到接地。 我的理解是、DAC 应检测到它使用双极电源、并将适当的"偏移 DAC-A/B "寄存器值设置为999Ah。 采用此配置的系统中的 DAC 从偏移0000h 开始、DAC 数据值为8000h。 这对应于使用我的 RSTSEL 和 USB/BTC 引脚配置检测单极电源。 能否让我澄清一下该 DAC 如何检测双极电源? 我是否可能不符合某些电压阈值、或者是否需要进一步配置来选择双极电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我看到很多人在使用该器件的上电序列方面遇到了问题、我认为这是我的问题。 在所有电源都存在的情况下、我会在一段时间后执行复位、并假设这会清除上电排序问题。 就配置检测而言、通过配置寄存器 D13切换或切换 RST 引脚的复位是否不是真正的复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    D13和 RST 引脚都执行硬件复位、应满足您的需求。

    请告诉我、在重置并确保在 AVDD 之前提供 IOVDD 和 DVDD 后、您的问题是否仍然存在。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、
      这是有关重置的好消息;感谢您的响应。 为了澄清这一点、我在所有电源稳定后将器件复位。 如果我在正在运行的系统上复位、是否需要在复位之前移除 AVDD 的电源、然后在 IOVDDD 之后应用它、或者如果所有电源已经被施加并且稳定、复位是否应该起作用?

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我会尝试在复位前从电路板上移除 AVDD、然后再进行连接。



    如果这不起作用、则尝试断开电路板的所有电源并遵循正确的定序。

    谢谢、
    卢卡斯