This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281EVM-PDK:ADS1281EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137956/ads1281evm-pdk-ads1281evm

器件型号:ADS1281EVM-PDK

我使用单电源 ADS1281EVM。

因此不提供-5V 电压。

跳线 J7-4 AVSS 断开、因为它将连接到-2.5V U13输出。

板载电路中的 AVSS 似乎未连接到 GND。

将此电路板与双极电源配合使用的条件是什么?

对于单电源、AVSS 应连接在何处?

请向我说明如何在使用单电源时连接 J7-4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyosi-San、

    对于大多数问题、最短的答案是按照用户指南中的步骤为 MMB0电路板提供正确的电压轨、然后打开 GUI 并更改适当的设置。 EVM 具有可在双极和单电源电压之间自动切换的硬件。

    详细答案:

    但一般而言、GUI 应启动、GPIO3的状态决定 使用双极或单环路电源。 如果 GPIO3为低电平、则 AVSS 连接到 GND (Q3和 Q2)、AVDD 提供给5V (Q1)。 如果 GPIO3为高电平、则 ADS1281的双极电源需要 AVSS =-2.5V (U13)和 AVDD = 2.5V (U10)。 请注意、5V、10V、-10V、-5V 和3.3V 全部来自 MMB0板(J8)。  

    如用户指南中所述、很多电压都来自 MMB0电路板上的电压、相关原理图可在此处找到: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775258/faq-what-documentation-is-available-for-the-mmb0

    所有这些语句的运行前提是假设始终涵盖 J7分流器。 如果它们断开连接、则用户应直接在 J7处提供这些电压、因为从电压电源到引脚没有直接连接。

    也就是说、链接的 POST 显示一个用户在 MMB0电路板上输入5V 电压时、由于以单极方式启动而受到损坏、因此他们移除了 GPIO3 (U8)上的逆变器并将其永久连接至5V 输入。 如果您希望每次在双极电源模式下启动 EVM 以避免潜在损坏、此帖子应提供更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124398/ads1281evm-pdk-why-is-gpio3-high---i-want-bipolar-mode 

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Cole