器件型号:ADS1281EVM-PDK
我使用单电源 ADS1281EVM。
因此不提供-5V 电压。
跳线 J7-4 AVSS 断开、因为它将连接到-2.5V U13输出。
板载电路中的 AVSS 似乎未连接到 GND。
将此电路板与双极电源配合使用的条件是什么?
对于单电源、AVSS 应连接在何处?
请向我说明如何在使用单电源时连接 J7-4。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADS1281EVM-PDK
我使用单电源 ADS1281EVM。
因此不提供-5V 电压。
跳线 J7-4 AVSS 断开、因为它将连接到-2.5V U13输出。
板载电路中的 AVSS 似乎未连接到 GND。
将此电路板与双极电源配合使用的条件是什么?
对于单电源、AVSS 应连接在何处?
请向我说明如何在使用单电源时连接 J7-4。
您好、Kiyosi-San、
对于大多数问题、最短的答案是按照用户指南中的步骤为 MMB0电路板提供正确的电压轨、然后打开 GUI 并更改适当的设置。 EVM 具有可在双极和单电源电压之间自动切换的硬件。
详细答案:
![]()
但一般而言、GUI 应启动、GPIO3的状态决定 使用双极或单环路电源。 如果 GPIO3为低电平、则 AVSS 连接到 GND (Q3和 Q2)、AVDD 提供给5V (Q1)。 如果 GPIO3为高电平、则 ADS1281的双极电源需要 AVSS =-2.5V (U13)和 AVDD = 2.5V (U10)。 请注意、5V、10V、-10V、-5V 和3.3V 全部来自 MMB0板(J8)。

如用户指南中所述、很多电压都来自 MMB0电路板上的电压、相关原理图可在此处找到: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775258/faq-what-documentation-is-available-for-the-mmb0
所有这些语句的运行前提是假设始终涵盖 J7分流器。 如果它们断开连接、则用户应直接在 J7处提供这些电压、因为从电压电源到引脚没有直接连接。
也就是说、链接的 POST 显示一个用户在 MMB0电路板上输入5V 电压时、由于以单极方式启动而受到损坏、因此他们移除了 GPIO3 (U8)上的逆变器并将其永久连接至5V 输入。 如果您希望每次在双极电源模式下启动 EVM 以避免潜在损坏、此帖子应提供更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124398/ads1281evm-pdk-why-is-gpio3-high---i-want-bipolar-mode
希望这对您有所帮助。
最棒的
Cole