This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADC 输入端的 ADS42LB69电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031291/ads42lb69-ads42lb69-voltage-at-inputs-of-adc

器件型号:ADS42LB69

输入为19dBm 50欧姆 射频 单端信号。 您能否查看输入电路并了解 ADC 输入端的电压摆幅?e2e.ti.com/.../ADS_5F00_Front_5F00_end-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjini、

    如果输入低于20MHz、则摆幅将约为12.5dBm (电阻器为-6dBm、变压器会产生一些损耗、具体取决于频率)。 随着输入频率的升高、由于低通滤波器和变压器的响应、它将开始下降。 可以在随附的 TINA 仿真和变压器数据表中看到这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道 、如果同一 电路的输入是21dBm、50欧姆、70MHz 单端信号、 那么 ADC 输入端的电压摆幅是多少?

    以及 ADC 输入引脚允许的最大摆幅。

    此致、

    Ranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    对于70MHz 正弦波、ADC 输入端(电路右侧)的信号摆幅约为输入端的1/2 (电路左侧)。

    标称 ADC 输入为2Vpp 差分输入、因此对于此配置、您需要降低输入功率或提供更多衰减。

    此致、

    Dan