This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tusb3x10 EEPROM 刻录机

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027046/tusb3x10-eeprom-burner

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

我可以安装 TUSB3x10 EEPORM Burner。 我可以安装驱动程序、但当我打开刻录程序并连接 TUSB3410 USB 设备时、程序无法识别它。 用户界面中只显示计算机图标。 在 Windows 设备管理器中、它被识别为 TIUSB3410Device (Comm4)。 以下是该链接上的驱动程序"TUSB3410 Windows 驱动程序:www.ti.com/.../sllc428" 和安装程序"TUSB3x10 EEPROM 烧写器:www.ti.com/.../sllc443"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序会自动在 TUSB3410上加载 FW。 如果要对连接的 EEPROM 进行编程、则无需安装驱动程序。 Flashburst 会将 TUSB3410检测为"引导设备"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试安装 TUSB3x10 EEPROM 刻录机时、我收到一条消息、告诉我"尝试安装该设备的驱动程序时出错、您需要手动安装该驱动程序。"  此外、Windows 设备管理器显示存在问题。  请参阅随附的屏幕文档 shots.e2e.ti.com/.../TUSB-Install.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、TT 关闭不正确。 我建议卸载 USB 转 UART 驱动程序和闪存。 然后以管理员身份重新运行闪存刻录机安装程序。 您使用的是 TUSB3410 EVM 还是您自己的电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了您在下面最后一步中建议的操作。

     

    1. 我卸载了驱动程序和程序。

     

    1. 我重新启动了机器。

     

    1. 登录时、我始终对计算机具有管理权限。

     

    1. 我安装了程序。 我收到一条消息、程序加载驱动程序时出现问题、我需要手动加载驱动程序。 因为没有

      驱动程序已加载 Windows 设备管理器在连接设备时出现问题。   该消息与下面所附文档的错误相同。

     

    1. 我们使用自己的板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti、com 和 flashburner 上的 VCP 驱动程序具有不同的驱动程序。 即使您没有安装闪存刻录机、您是否在与下面的安装目录类似的目录中有文件? 如果是、您可以删除、然后尝试重新安装。 我在我的一侧尝试了、可以在安装和不安装驱动程序的情况下安装闪存刻录机。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB3x10 EEPROM 刻录机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    祝你好运吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有点简短、没有机会测试建议的最后一个修复。 我们将在第二天或第二天进行试用、并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、客户给我提供了他们在生产中闪存的同一个板。 我将在我们的办公室测试这种情况、看看我是否可以让它在客户端计算机上工作。 我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、请告诉我任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在客户端笔记本电脑上安装了它。 我们已经能够烧录(刷写)电路板上的 EEPROM。 他们提出了一个问题:
    闪存产品在器件中显示为 TUSB3x10 USB 控制器。 在旧系统上刷写时、它正确显示为 CTI 2500系列 PLC
    2.仅在32k 及以上的位置烧伤。 其当前的 Windows XP 系统在2k 时烧坏。 有关更多信息、请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有更改 USB 描述符以匹配以前的版本。 他们是否尝试过通过 SW 修改描述符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更改了描述符、它不会将它们写入 USB 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据屏幕截图、闪存刻录机驱动程序似乎仍在加载、您可以:

    1) 1)已验证 I2C EEPROM 是否按预期写入?

    2) 2) 2)通过上电复位来复位 TUSB3410? 这允许器件从连接的 EEPROM 读取 FW。