This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:与数据表相比具有高噪声

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1261, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030196/ads1263-high-noise-compared-to-datasheet

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADCPro

大家好、

我们在使用 ADS1263时遇到问题。 我直接与它交谈、并在固件中将数据提取出来。 我将 AN0和 AN1短接、将它们设置为采样率为20SPS 的差分对、并使用 Sinc4作为滤波器。 我从该差分对读取的噪声为590nV。 它是数据表所说的两倍。 我正在使用内部基准。

您能告诉我您的数据表中的这些数据使用了哪些测试条件吗? 我想在这里重新创建它、看看我是否得到相同的结果。

我使用的评估板通过 SPI 总线连接到我们的 CPU。 我使用示波器和分析器调试了 SPI 总线、总线上和固件中的数据匹配。 我尝试使用其他滤波器、但结果类似。 禁用斩波模式。 PGA 设置为1。

 此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    ADS126x 数据表中的噪声是在输入短接至1/2 Vs 电压(2.5V)时测得的。 通常、这只是一个输入、例如为 AINP 和 AINN 输入选择的 AIN0。 如果器件具有将 AINP 和 AINN 短接至1/2 Vs 的内部选项、也可以使用该选项。 噪声值本身从一组8192个样本或10秒数据(以先发生者为准)的统计数据中得出。 一个标准差以 RMS 值(通常)表示、而峰峰值噪声通常由6个标准差给出、但情况并非总是如此。

    如果您想发布客户电路板的输出数据、我可以并行计算噪声值、以便仔细检查结果

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们将按照您的建议运行实验。 为什么需要将输入拉至中间电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    从 ADS1261数据表中可以看到、绝对输入电压必须处于 PGA 的共模范围内。 这由公式5给出、并显示在下面以供参考。

    启用 PGA 后,模拟输入电压必须>AVSS+0.3V 和<AVDD-0.3V even when VIN = 0V. 但是、禁用 PGA 时、此约束无效。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030196/ads1263-high-noise-compared-to-datasheet/3808552 #3808552"]

    ADS126x 数据表中的噪声是在输入短接至1/2 Vs 电压(2.5V)时测得的。 通常、这只是一个输入、例如为 AINP 和 AINN 输入选择的 AIN0。 如果器件具有将 AINP 和 AINN 短接至1/2 Vs 的内部选项、也可以使用该选项。 噪声值本身从一组8192个样本或10秒数据(以先发生者为准)的统计数据中得出。 一个标准差以 RMS 值(通常)表示、而峰峰值噪声通常由6个标准差给出、但情况并非总是如此。

    如果您想发布客户电路板的输出数据、我可以并行计算噪声值、以便仔细检查结果

    [/报价]

    您好、Bryan、

    对于该测试、采样率、增益设置和滤波器设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    表8-1中的每个组合都经过测试。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    在下图中、对于 GUI、这两种数据速率的含义是什么?  

    当我们查看 GUI 时,我们看到2个不同的“ADC1数据速率”数字,20SPS 和5.0Hz。

    5Hz 将是每秒5次或200mSec。

    我认为此设置是以50mSec 的速度对前端进行采样、然后 DSP 每秒在文件中输出5个更新。

    因此、数据的时间戳将为每个数据点0.200秒或5Hz。 此假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    布莱恩本周外出。 让我在本周为您提供临时支持。

    内部数字滤波器对来自调制器的数据进行平均和下采样、以提供 ADS1263上的最终数据速率。 数字滤波器的阶数会影响数据取平均值的量、并且它将具有不同的滤波器延迟、这将导致转换延迟。 FIR 和 SINC1滤波器具有零延迟、但更高阶的 SINC 滤波器需要更多的转换周期来稳定数据、并且具有多个转换延迟。 例如、与   SINC1滤波器相比、SINC2滤波器的延迟为2倍、SINC3滤波器的延迟为3倍、SINC4滤波器的延迟为4倍。 请参阅 ADS1263数据表中的表9-13。 这就是 您在选择 SINC4时看到5Hz 最终数据速率的原因。 您可以尝试不同的滤波器选项来查看差异。

    此外、请注意、 如果使用 CHOP 或 IDAC 旋转模式、则第一次转换的延迟将会增加。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 提供的所有信息!

    在噪声表中、SPS 值等于转换器的采样率还是 转换后的速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    噪声表中包含数据速率、但该值基于标准 fCLK 频率和过采样率(OSR)。 OSR 是一个固定值、使用公式 fCLK / 8/OSR =数据速率来定义数据速率(此公式特定于 ADS1263、对于其他 ADC 可能不同)。 这如图9-13所示、并在表9-3中进行了说明。 请注意、在表中、OSR 是抽取率 A 和 B 的乘积。另请注意、如果 fCLK 为7.3728MHz 标称值的1/2、 那么、噪声表中的数据速率同样会降低1/2、因为 OSR 是一个固定值、例如、fCLK = 7.3728MHz 时、1200SPS 将在 fCLK = 3.6864MHz 时为600SPS。 但是、在这两种情况下、噪声都是相同的、因为噪声与 OSR 和滤波器设置直接相关、并且与 fCLK 速度无关。

    因此、噪声表中显示的数据速率是标称的、无效的数据速率。 这应该与 ADCPro GUI 中"ADC1滤波器设置"下拉菜单中显示的值相匹配。

    布莱恩